This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何将 C2000 Launchpad f28377S 的 GPIO 引脚设置为 ECAP?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595271/tms320f28377s-how-to-set-gpio-pin-of-c2000-launchpad-f28377s-as-ecap

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在使用 f28377S launchpad 并希望通过 ECAP 模块测量电机的速度。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下载 C2000ware 并导航至:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1\ECAP_CAPTURE_PWM

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 GPIO 配置的角度来看、ECAP 没有专用引脚。 我们有一个输入 XBAR、可配置为将任何 GPIO 引脚连接到 ECAP 模块。 有关 这方面的详细信息、请参阅 TRM 的"8.1 GPIO 输入 X-bar"部分。

    此致、

    Vivek Singh