This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE:TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593899/tidm-plclite-plugmodule-tidm-plclite-plugmodule

器件型号:TIDM-PLCLITE-PLUGMODULE

大家好、

我在网页上找到了这个对我们来说非常有趣的解决方案、但是由于固件只有一个用于 TMS320F28035的*。hex 文件可用。

只有 当硬件与网页上的相同时、*。hex 文件才可用。 不能进行更新/更改...

hex n`t 没有太大帮助、因为我没有 从头开始编写 PLC 固件。 (没有使用 TI UC 的功能)

是否有一些具有已记录 API 的目标代码可用、或许可根据许可协议使用?

此致

Mario Kolos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    我们仅向客户提供.hex/.out 文件。

    如果您有 TI FAE、他们可能会帮助您描述解决方案。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mario、

    我是此 TI 设计的原始作者、2017年3月、我离开了 TI 中国。 您可以通过 wanghuan_xjtuie@126.com 与我联系。

    此致。
    Harvey Wang