This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:修改交错 PFC 代码

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594182/ccs-launchxl-f28027f-modification-in-interleaved-pfc-code

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 HV2PHIL (Pfc2PHIL)开发套件程序(28027f) 为了控制我的交错功率因数校正电路。所以我已经获取了现有代码并更改了频率和 PID 参数的值。所以在感应部分、它们乘以一些多因数(K_Ipfc1)到 Ipfc1avg 以获得 Gui_Ipfc1。我不知道如何选择此比例因数(K_Ipfc1)。您能提供帮助吗 我也阅读了提供的文件。

我在这里添加了命令

#IF 已定义(DSP2802x_DEVICE_H)||已定义(DSP2803x_DEVICE_H)

K_Ipfc1 = 20357
K_Ipfc2 = 20357;
K_IpfcTotal = 20357;
K_VpfcOut = 29011;
Ik_VpfcSet = 18506;
K_VacLine = 25795;
#endif

// Gui_Ipfc1 = Ipfc1Avg * K_Ipfc1,其中 Ipfc1Avg = 8个 IpfcR1样本的总和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gannamraju、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望优秀的 TI 能提供答案。您能尽快回答我的问题吗