This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:驱动程序实现文件

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595178/tms320f28035-driver-implementation-files

器件型号:TMS320F28035

大家好、团队成员

我们正在尝试跟踪 F28035的外设库代码–我们已经看到了 F28037。

最好的是、我们可以告诉 F28035似乎是不完整的、其中 F28037希望为每个外设提供完整的库覆盖。 对于 F28035,我们看到的是文件,而不是驱动程序实现。

我们使用的是最新的控制套件,下载时间为2017年4月8日。

请提供这些信息吗?

我们使用的是 InstaSPIN。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    遗憾的是、我们没有用于 F28035的外设驱动程序库、并且我们目前没有计划将任何现有的外设库移植到 F28035。

    惠特尼