This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:电源序列

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594957/tms320f28377d-power-sequence

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

根据 F28377D 数据表的电源序列部分、VDDIO 电源应首先准备就绪、然后是 VDD、对吧?

此电源序列与 F28234不同、我们是否有任何好处或原因需要更改电源序列设计?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    是的、对于 F2837x 器件、VDDIO 应在 VDD 之前或与 VDD 同时加电。

    这些器件系列采用不同的技术实现、这些技术具有不同的电源定序要求。