This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:在 TMS320F28375D 中、CPU1与 CPU2的 CLA 之间共享数据

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/595007/tms320f28375d-sharing-data-between-cpu1-to-cla-of-cpu2-in-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D

您好!

我们在应用中使用 TMS320F28375D。 我们希望将 CPU1用作主器件、将 CPU2用作从器件、CLA (两者均为)用作从器件。

因此、我需要向所有这些共享一些数据。

我可以使用本地共享存储器将数据共享到 CPU1的 CLA、使用全局共享存储器将数据共享到 CPU2。

我可以将 CPU1数据表共享到 CPU2的 CLA 吗?

此致、

Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    [引用 user="amtech"]我能否将 CPU1数据表共享到 CPU2的 CLA?

    无法在 CPU1和 CLA (CPU2的)之间直接共享数据。 您必须将数据共享到 CPU2、稍后 CPU2可以与其 CLA 共享。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不可能的。 瓜达姆提出了一个很好的建议。

    LS (本地共享) RAM 可在 CPUx 和 CLAx 之间共享
    GS (全局共享) RAM 可在 CPU1和 CPU2之间共享。

    SAL