This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593152/ccs-tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试将 TMDSHVPFCKIT 与 CCSv4和 CCSv6上的 XDSv2 JTAG 仿真器相连。 我正在运行 controlSUITE 中的 HVPFC2Phil 示例程序。 但在连接目标时、它会显示如下所示的消息。

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
仿真器报告错误。 确认仿真器配置和连接、复位仿真器、然后重试此操作。
(版本5.0.429.0)

我完成了目标配置、但仍然无法解决。

请帮助我解决这些连接目标的错误。

此致、

Kalpesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalpesh

    查看此 wiki、了解如何解决此问题: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我查看了该页面、并执行了必要的操作、例如检查器件管理器、更改 JTAG USB、创建新的目标配置。但这都不能解决我的问题。
    我有一个类似的处理器 TMS320F28027 launchpad。此演示中的程序。 但在这个 TMDSHVPFCKIT 上、它会给我调试连接错误。
    我正在连接测试连接结果。

    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\KKK\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\
    0\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
    图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。
    库构建时间为'18:31:37'。
    库软件包版本为'6.0.407.3'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-150'(0xffffff6a)。
    标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。

    说明如下:
    期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    配置返回无效状态或错误。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

    因此、请建议我如何解决此连接问题。



    此致、
    Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalpesh

    您是否查看/尝试过有关此特定错误的部分中提到的内容?
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、先生我查看了该页面并针对错误采取了必要的措施、但仍然给出了相同的错误。除了 TI 手册之外、TMDSHVPFC 套件是否存在任何其他配置、我应该知道这些配置是否用于连接目标。

    此致、
    Kalpesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我正在邀请更熟悉电路板和/或 JTAG 的人员来查看此帖子。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpesh、

    该项目是使用 CCSv4开发的。 它应该能够与此 CCS 版本配合使用、而不会出现任何问题。 这是第一次为该板加电吗? 该项目还附带使用隔离式串行通信的 GUI。 您是否尝试使用 GUI 连接到电路板?

      您可以在 docs 文件夹中找到 HVPFC2PHIL-GUI-QSG.pdf。 本文档提供了使用 GUI 运行此电路板的分步指南。  HVPFC2PHIL.pdf 文档提供了实现细节 和一个与 CCS 项目一同使用的类似分步指南。

    但愿这对您有所帮助。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 ccsv4、但我不想使用 GUI、我只想使用 CCSv4从 controlSUITE 中运行现有的 HVPFC2PHIL 程序。 我有一个相同的处理器(TMS320F28027) launchpad、在该 launchpad 中成功运行程序。

    我不明白为什么我无法连接目标并在此套件中运行相同的器件。 除了 HVPFC2PHIL 手册之外、是否还有其他程序需要我遵循。请向我推荐。

    我有一个问题、如果我想使用不同的控制逻辑并使用 CCSv4运行该怎么办?


    我尝试更改了电缆和电路板。我还按照您的其中一个线程(e2e.ti.com/.../1514372)中的建议运行了 EEPROM 测试和调试 JTAG GUI 测试

    此致、
    Kalpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    您能够在28027 Launchpad 上运行代码这一事实表明、此问题与控制器卡的板载 JTAG 仿真电路有关。 这就是我建议首先连接 GUI 的原因、因为隔离通信使用相同的 USB 接口。 如果 GUI 无法连接到控制器、我们可以确保仿真器出现故障或需要进行编程。

    这是您最近从 TI 收到的新电路板吗? 您提到您更改了电路板。 我认为您是指小型控制器卡。 这些控制器卡是专门为此套件设计的、仅随套件一起提供(不单独出售)。 如果您有第二个控制器卡,则还必须有相应的第二个基板。 您也可以尝试该组合(第二个控制器卡+第二个基板)。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishi、

    我测试了 GUI、它工作正常、是的、我有2个套件、它们在连接目标时都遇到相同的错误。

    如果连接了 GUI、这意味着仿真器没有故障、那么这是否由于控制卡太大? 如果我修改控制卡中的代码并进行调试、它还会运行吗?

    此致、
    Kalpesh