This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用0x6822 = 0x00FF 在低功耗模式下实现 LDD?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594276/tms320f28069-the-use-of-0x6822-0x00ff-to-achieve-ldd-in-low-power-mode

器件型号:TMS320F28069

大家好、根据 F28069的数据表、可以看出:

"要实现 HALT 模式显示的 IDD 编号、必须执行以下操作:

  • 必须通过清除 PLLCTL 寄存器的位2来关闭 PLL2。
  • 必须将0x00FF 的值写入地址0x6822。"

第二个的用途是什么? 在我的情况下、即使在待机模式下、它也有助于进一步降低电流。 但它到底会对芯片产生什么影响?

我想将其组合在待机模式而不是 HALT 模式中。 器件从看门狗中断唤醒后、是否需要向该地址写入任何内容?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sissy、

    我们已经指派了一些人来查看这一点;希望很快得到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提前感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sissy、

    您是否正在使用 HRPWM? 这是一个由 HRPWM 校准例程修改的内部校准寄存器。 如果您不使用 HRPWM、则无需执行任何操作、0x00FF 的值将不会影响器件其余部分的运行。 您也可以在待机模式下随意使用。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢你的答复。 我们确实需要使用 HRPWM。 在这种情况下、我们应该做什么来在唤醒后重新校准它?

    谢谢、

    Sissy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sissy、

    有关 HRPWM 校准的更多信息、请参阅 SPRUH18的"4.4附录 A:SFO 库软件- SFO_TI_build_V6.lib"。

    谢谢、
    标记