This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:为了使用 TI F28335 controlCARD、我还需要在自己的电路板中集成哪些芯片?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593231/tms320f28335-what-else-chips-i-need-to-integrated-in-my-own-board-in-order-to-use-the-ti-f28335-controlcard

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

尊敬的先生/女士:

我现在正在开发自己的 PCB 板、该板将容纳和使用 TI F28335 MCU。 我的代码将被烧写/刷写到 F28335中、一旦电路板通电、代码将独立工作。 在电路板布局中、我将有一个用于固定 TI F28335 controlCARD 的插座。 我想知道、除了我们需要为 controlCARD 提供电源外、我还需要在自己的电路板中集成任何其他芯片(在将 MCU 代码插入电路板之前、已使用 F28335开发套件将 MCU 代码烧写到 MCU 中、 因此、当 MCU 在我自己的板上运行时、它不需要与 PC 通信)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Lin Zhang85"]我想知道、除了我们需要为 controlCARD 提供电源外、我还需要在自己的电路板上集成任何其他芯片 (在将 MCU 代码插入电路板之前、已使用 F28335开发套件将其烧写到 MCU 中、因此在我自己的电路板上运行时、MCU 不需要与 PC 通信)? [/报价]

    您只需要一个电源、就可以了。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    查看 controlSUITE 中的集线站原理图。 它具有来自+5V 桶形插孔连接器和仿真器的电源设计、它还具有插座布局。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM100实验 套件 Kit-HWdevPkg_v2_0\R3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark

    非常感谢您提供的信息!

    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark

    我只是尝试打开上面提到的路径下的"USB-DockingStn[R3].sch"文件、但失败了。 我要使用的工具是 OrCAD 16.6。 您知道如何打开这些原理图和布局文件并将其导入 OrCAD 16.6吗?

    谢谢。
    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIN、

    此板是使用 ExpressPCB 创建的。 ExpressPCB 是一款免费工具、遗憾的是、它不能提供太多的进口/出口能力。 我已经完成了一些工作、希望找到一种导入 OrCAD 的方法、但没有成功。 您可以查看连接器和稳压器的器件型号以供参考。 幸运的是、它仅包含两个器件和一些无源器件。

    作为一个团队、我们正在过渡使用 Altium 工具进行未来构建、但我们没有计划将所有原理图和设计推向前进。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gautam Iyer"]

    您好!

    林章85
    我想知道、除了我们需要为 controlCARD 提供电源外、我还需要在自己的电路板中集成任何其他芯片(在将 MCU 代码插入电路板之前、已使用 F28335开发套件将 MCU 代码烧写到 MCU 中、 因此、当 MCU 在我自己的板上运行时、它不需要与 PC 通信)?

    您只需要一个电源、就可以了。

    此致、

    Gautam

    [/报价]

    您好、Gautam

    我想将 F28335感应到的 ADC 信号通过 SCI 发送到我的 PC 以进行 LabVIEW 绘图。 这意味着、我肯定需要在电路板上集成 FT22340芯片。 我还需要在电路板上放置什么东西吗? 它是否在 controlSUITE 中的某个位置解释了相关主题?

    谢谢。

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    有几种方法可以帮助您将 SCI 连接到 PC。

    一种简单的方法是包含 FT22340芯片及其所有支持电路。 您需要对 FTDI 芯片进行编程、以便将信号转换为 USB。 您可以参考 TI 提供的任何电路板、该电路板具有用于电路的板载 XDS100仿真器。 如果您确实计划走这条路、您也可以将 FTDI 芯片编程为 XDS100、因为您已经拥有了所有必要的电路。  

    如果这是固定装置、我建议您使用3.3V 至5V 电平转换器 、并将其路由到标准 RS232连接器。 一旦出现、您就可以使用一根简单的 RS232电缆将5V SCI/UART 信号带到 PC 上。 虽然 PC 本身包含串行端口、但这可能是最便宜的选择、

    或者、您可以将3.3V 信号引入标准间距接头、并将串行转 USB 转换器连接到 PC 以获取信号。 有多种 UART 转 USB 转换器电缆、其中包含电平转换器。

    我希望这对您有所帮助!

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mark Labbato"]

    LIN、

    有几种方法可以帮助您将 SCI 连接到 PC。

    一种简单的方法是包含 FT22340芯片及其所有支持电路。 您需要对 FTDI 芯片进行编程、以便将信号转换为 USB。 您可以参考 TI 提供的任何电路板、该电路板具有用于电路的板载 XDS100仿真器。 如果您确实计划走这条路、您也可以将 FTDI 芯片编程为 XDS100、因为您已经拥有了所有必要的电路。  

    如果这是固定装置、我建议您使用3.3V 至5V 电平转换器 、并将其路由到标准 RS232连接器。 一旦出现、您就可以使用一根简单的 RS232电缆将5V SCI/UART 信号带到 PC 上。 虽然 PC 本身包含串行端口、但这可能是最便宜的选择、

    或者、您可以将3.3V 信号引入标准间距接头、并将串行转 USB 转换器连接到 PC 以获取信号。 有多种 UART 转 USB 转换器电缆、其中包含电平转换器。

    我希望这对您有所帮助!

    -Mark

    [/报价]

    您好、Mark

    非常感谢您提供有关 F28335与 PC 之间通信的信息。

    您还能不能简单谈谈 MCU 到 MCU 的通信? 在我的项目中、我需要使用四个 F28335 MCU (controlCARD)、其中有一个 MCU (我称之为主 MCU)负责向 PC 发送/接收信息。 其他三个 MCU 将首先向主设备一发送/接收信息、然后 PC 可以从主设备一中查看信息。

    对于该项目、我想先尝试 MCU 到 MCU 上的简单操作。 也就是说,如果我将两个 F28335 MCU (使用 TI USB 集线站而不是使用上面线程中提到的我自己的板)与 PC 连接,我是否可以只使用一个 CCS 来控制这两个 MCU? 如果可以这样做、那么我认为我可以首先对两个 F28335进行 MCU 到 PC 的通信、然后在 CCS 中交换它们的信息。 如果可以执行此操作、那么我可以继续思考 MCU 到 MCU 的通信、而无需 PC 的帮助。

    可以在这些方面为我提供帮助吗? 非常感谢您的观看。

    LIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    最好将每个主题都保留在一个主题下、请使用您的最新问题创建新帖子。  

    我将在这里回答您的问题。

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我要这个。

    谢谢。

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mark Labbato"]

    LIN、

    最好将每个主题都保留在一个主题下、请使用您的最新问题创建新帖子。  

    我将在这里回答您的问题。

    谢谢、
    标记

    [/报价]

    您好、Mark

    我在链接中提出了我的问题

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/594830

    请进行检查。

    谢谢。

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Gautam Iyer"]

    您好!

    林章85
    我想知道、除了我们需要为 controlCARD 提供电源外、我还需要在自己的电路板中集成任何其他芯片(在将 MCU 代码插入电路板之前、已使用 F28335开发套件将 MCU 代码烧写到 MCU 中、 因此、当 MCU 在我自己的板上运行时、它不需要与 PC 通信)?

    您只需要一个电源、就可以了。

    此致、

    Gautam

    [/报价]

    您好、Gautam

    需要为控制板提供的电源应为5V、对吧? 当我检查文件"USBDockingState_Schematic [R3].pdf"时、它在 J1"5V"输入上被标记。 但我还注意到、集线站采用了一个 LDO 芯片"TPS79533"来提供3.3V 输出。 我认为3.3V 适用于扩展坞上的其他芯片、对吧? 只需确认即可。

    谢谢。

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIN、

    controlSUITE 中包含一个快速入门指南。 请参阅该文档、了解启动和运行过程。
    "C:\ti\controlSUITE\development_kits\~ExperimentsKits\QSG-ExperimentsKit.pdf"

    是的、在桶形连接器或其中一个5V 接头中提供5V 电压将为电路板供电。 板载 LDO 将电压从5V 降至3.3V、供 MCU 使用。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Mark Labbato"] Lin、

    controlSUITE 中包含一个快速入门指南。 请参阅该文档、了解启动和运行过程。
    "C:\ti\controlSUITE\development_kits\~ExperimentsKits\QSG-ExperimentsKit.pdf"

    是的、在桶形连接器或其中一个5V 接头中提供5V 电压将为电路板供电。 板载 LDO 将电压从5V 降至3.3V、供 MCU 使用。

    谢谢、
    标记

    [/报价]

    您好、Mark

    与我的应用一样、两个 F28335 MCU 具有不同的 GND (由于应用的原因、它们的接地引脚无法连接在一起)、因此我需要雇佣两个12V 转5V 直流/直流转换器来分别为这两个 F28335 MCU 提供5V VDDS。 基于此、我需要知道每个 controlCARD (其上有 MCU)通常消耗的最大功率、因为我需要选择合适的直流/直流转换器。 我已经检查了 F283335的数据表、但似乎数据表中没有提供这种信息。 我们知道、通常通过 USB 线的电流小于0.5A、我们能不能说基于此、需要为控制板提供的电源不应小于0.5A*5V=2.5W?

    谢谢。

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIN、

    我们不会描述 controlCARD 的电流消耗特性。 我们仅介绍器件本身的耗电量。 这在"电流消耗"部分的数据表中。 仅在高温和最大电压下由器件的功率消耗、F28335将消耗大约1W 的功率。 如果您的其余设计可安装在1.5W 的封装中、则同一功率级可用于一个控制板。 我建议您分析您将在设计中包含的其他器件、并计算它们的功耗。