This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TI 是否提供"MolexDIMM-100-876301001_SD"封装?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594905/tms320f28335-does-ti-provide-the-molexdimm-100-876301001_sd-footprint

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSCNCD28335

尊敬的先生/女士:

在我的项目中、我将使用"100引脚 DIMM 插座- Molex 0876301001"插座开发自己的 PCB 板、这样 TI F28335控制板就可以插入一个要运行的烧坏/闪存代码。 在我从 TI 网站下载的技术文件夹中、我找到了一个名为"F28335controlCARD HWDevPkg ZJZ [R2.2]"的子文件夹、其中包含一个名为"TMDSCNCD28335 ZJZ R2_2.zip"的 zip 文件。 我可以在该 zip 文件("TEX25SCH.zip")中找到 OrCAD 原理图文件、但我找不到 Molex 0876301001的封装。 您能否告诉我 TI 是否提供了此套接字的封装(例如、在 controlSUITE 中)、或者是否在其他地方免费?

谢谢。

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 提供的只是放置此插座的集线站的原理图和 PCB 布局。 您可以在以下位置找到 controlSUITE 中的文件:
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM100实验 套件 Kit-HWdevPkg_v2_0\R3

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、引用的 Gautam 文件是在 ExpressPCB 中完成的。  

    在使用此连接器制造套件时、我们还使用以下部件。  您可以从 TE Connectivity 获取封装信息。
    TE Connectivity 5390213-1


    谢谢、
    Brett