This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:具有 driverlib 的 HRPWR

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593415/tms320f28377s-hrpwr-with-driverlib

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

随 C2000Ware_1_00_00_00一起提供了 driverlib ePWM_例程使用示例、但 HRPWM_例程没有使用示例。

您是否有 HRPWM_driverlib 例程的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我们目前还没有为 HRPWM 设置使用 driverlib 的示例。 不过、如果您想获取一个位结构示例并使用 driverlib 对其进行设置、则会包含 HRPWM 驱动程序。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    感谢您的快速回复。

    在提供的 HRPWM 位结构示例中、有对 SFO ()例程(换算系数优化器)的调用。

    HRPWM driverlib 中是否有任何类似的调用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SFO 是一个单独的库、你应该能够将 HRPWM driverlib 与 SFO 库组合在一起。 就像在位结构示例中一样、在项目中包含头文件和库文件。 (SFO 的位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\libraries\calibration_HRPWM\f2837xs)

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助