This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:生成 Piccolo 电机控制示例代码时出错

Guru**** 2588005 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594921/ccs-tms320f28035-error-while-building-the-piccolo-motor-control-sample-codes

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 ACI:FOC 无传感器代码从控制套件导入 CCS。  

当我尝试构建它时、会出现以下错误:

make:***没有规则使目标'C:/Self/Project/device_support/f2803x/v122/DSP2803x_headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd、'HVACI_Sensored.out'需要。
gmake:***没有规则使目标'C:/Self/Project/libs/math/IQmath/v15c/lib/IQmath.lib、'HVACI_Sensored.out'需要。

我尝试更改 Include Options、以便将编译器重定向到文件实际所在的正确位置-但这没有帮助。 看起来像是"无论您在 Include reference path 中定义了什么" 、编译器总是在错误的位置查找文件。

 


 

只需提及:- 我使用 的是 CCS 版本:7.0.0.00043、而控制套件版本是最新的、3天前就下载了。

我们将感谢您的任何帮助。

此致

Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能没有在默认目录中安装 controlSUITE 并更改了参考项目目录、因此项目无法找到这两个文件、您需要更改这两个文件才能找到这两个文件。