This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:运行项目时出现问题"grid_tie_inverter_280x_CCS3x"

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594612/ccs-tms320f2808-troubles-to-run-the-project-grid_tie_inverter_280x_ccs3x

器件型号:TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用项目"grid_tie_inverter_280x_CCS3x"、但会出现一些警告。 该n´t 已正确编译和清理(运行)、但该程序不能正常工作、这是我所希望的。 我在台风中使用 HIL (环路中的硬件)、我使用控制卡 F280xx。 我给您附加屏幕截图 中的信息。 我想n´t 此警告不允许程序正确运行。

可以帮我解决这个警告吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    许多错误看起来与一些错误的#include 路径有关。 您能否进入项目属性并确保路径正确?

    我不熟悉台风 HIL——这是台风发布的吗? 或者您是否从 controlSUITE 中获取了其中的一部分?

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Whitney、
    我将检查路径。 如果我有一个新的答案、我会说您
    此代码由 Thypon 分发

    此致