This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:&#39中的源代码;FLOAT'motorware 18的文件夹是否准备就绪?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594332/motorware-source-codes-in-float-folder-of-motorware-18-are-ready

器件型号:MOTORWARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 TI 团队:

感谢您努力发布新版 motorware。

查看版本18、我发现大多数模块都有名为"float"的文件夹、其中包括用于支持 float 的单独 C 源代码和标头、lt 太棒了!!

当我尝试测试支持 fpu32 (ex、lab03c)的示例时、浮动文件夹中的 C 源文件和头文件不用于该示例、它看起来与 motorware 17之前相同。

因此、我想知道浮动文件夹似乎无法使用。

我对吗?

如果已经准备好使用,您能否提供 motorware 18的完整浮点支持的示例代码?

提前感谢。

此致。

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持 MW18中"float"文件夹中的代码、但支持使用 MW18中的 IQmath float 库的 fpu32请参阅实验指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hhi Hae Ryong、

    很抱歉、"float"文件夹已用于具有本机浮点支持的 InstaSPIN 的内部开发。 它们目前尚不可以实施,但其发布并未准备好。 我们目前仍在开发浮点 InstaSPIN、请继续关注。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的快速响应。
    您能告诉我们"浮动"支持的预期发布计划吗?

    此致、
    Hae Ryong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前无法提交发布计划、但可以说它适用于当前在 TI.com 上采样的 F280049M 器件。 它将是一个新结构、设置为 SDK、与 C2000Ware 一起使用。 有关实施的详细信息、请参阅顶部的固定帖子;遗憾的是、您找不到有关发布日期的任何其他信息。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的反馈。
    我希望它很快就会推出。

    此致、
    Hae Ryong