请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 SCI 通信方面遇到了一些问题。
然而、当我从 dsp1发送数据到 dsp2时、我正在 SCIRXEMU 寄存器上接收正确的数据、SCIRXBUF 读取其他内容。
正如 SCI 参考指南中所写的"SCIRXEMU 不是物理实现的;它只是一个访问 SCIRXBUF 的不同地址位置
不清除 RXRDY 标志"
这2个寄存器是否应该具有相同的值?
-Ankit