This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:如何找到文件"2802x_FlashAPI_BootROMSymbols_ v2.01.lib"

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594855/ccs-tms320f28027f-how-can-i-find-the-file-of-2802x_flashapi_bootromsymbols_-v2-01-lib

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我按照"TMS320F2802x PiccoloTM A Rev A Flash API"的文档进行操作、它提到要将"2802x_FlashAPI_BootROMSymbols_ v2.01.lib"文件加载到我的项目中、但我在 c:\ti\...folder 中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    在 C2000Ware 中、请参阅 C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\libraries\flash_api\f2802x\lib
    在 controlSUITE 中、请参阅 C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2802x\v201a\lib

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我在第二条路径中找到了它。