This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52c

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594544/f28m35h52c-f28m35h52c

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

  我需要检查项目的 wPWM 模块。 我已经获取了 f28m35x 的 ePWM 示例代码(ePWM_updown_AQ)并进行了测试。 但是、当我探测 EPWM1A/B (PA0_GPIO0 & PA1_GPIO1)、EPWM2A/B (PA2_GPIO2 & PA3_GPIO3)和 EPWM3A/B (PA4_GPIO4 & PA5_GPIO5) 时、我无法在示波器中看到波形。

ePWM1映射到 GPIO0中、ePWM2映射到 GPIO2中、ePWM3映射到 GPIO3中。

我已经尝试过很多次、但无法获得波形。

请提出任何想法。

谢谢  

Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohanraj、

    您是否仍在中编辑了示例项目? 此外、您是否正在使用 H52C1 Concerto controlCARD 或定制板?

    如果是 controlCARD、您能告诉我您在插头上触碰了哪些引脚以尝试获取这些信号吗? 我想确保我们监控的是正确的引脚。

    请注意、确保示波器已在电路板上的某个位置接地。

    告诉我您的发现、我们可以从那里开始!

    谢谢、

    Vince Rodriguez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

       感谢您的回复。

    我们正在 定制电路板中使用 H52C1 Concerto 器件。 在我们的电路板中、我们将 ePWM 器件映射如下。

    ePWM1至 PA0_GPIO0

    ePWM2至 PA2_GPIO2

    ePWM3到 PA5_GPIO5

    我们将探测上述引脚以获取相应 PWM 的波形。

    我没有对示例代码进行任何更改。

    此外、我们的示波器板中还有适当的接地。

    提前感谢。

    Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mohanraj、

    感谢您提供相关信息。

    让我们尝试一些简单的方法来排除电路板硬件问题。 您能否将 GPIO0设置为数字输出并尝试切换它?

    您可以在 controlSUITE 中找到一个名为 Blinky 的示例项目、您可以使用该项目。

    请告诉我您的发现!

    谢谢、

    Vince Rodriguez