This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:ADCINx 引脚输入模型:确认

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594825/tms320f28065-adcinx-pin-input-model-confirmation

器件型号:TMS320F28065

大家好,  

请确认 ADCINx Inpit 型号:  在图8-3中的 DS 中,我们显示 了该引脚的型号。  

 没有与采样电容器 ( Ch )并联的 R  : 这是不是因为它可以忽略不计?  

非常感谢

再见

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    是的、电阻足够高、可以忽略它、以便设计良好的 ADC 输入趋稳。

    在确定允许的最小 ADC 时钟速率时、数据表中将其指定为1kHz。

    F2833x 系列中的较新器件和器件具有 MHz 范围内的最小时钟速率。