This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:有关28035的 CLA 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594813/tms320f28035-a-cla-question-on-the-28035

器件型号:TMS320F28035

这些 CLA 寄存器是否可由 CPU?写入

//__meallow();

//Cla1Regs.MICLR.bit.INT1=1;

//Cla1Regs.MICLROVF.bit.INT1=1;

//Cla1Regs.MCTL.bit.SOFTRESET =1;

//ClaRegs.MIER 位.INT =0;

//__medis();

我的客户使用300KHz PWM 来触发 CLA 任务、  CLA 任务的代码执行时间有时可能>(1/300K 秒)、这将导致中断溢出、因此他们希望清除溢出的中断(尝试使用前面提到的寄存器、但没有效果)。是否有人可以解决此问题? 它们不应更改 PWM 频率。

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CLA 无法写入这些寄存器。 只有 C28x 可以写入这些寄存器、并且需要 EALLOW。

    SAL