This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:使用 InstaSPIN-MOTION encorder 应用进行 BLDC 位置控制的最佳实践是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594637/ccs-tms320f28069m-what-is-the-best-practice-for-bldc-position-control-with-instaspin-motion-encorder-application

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8312-C2-KITDRV8301DRV8312

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我不熟悉 InstaSPIN-MOTION。

我想使用 InstaSPIN-MOTION 进行传感 BLDC 位置控制。 查看包含 DRV8312-C2-KIT 的 BLDC 电机、它仅支持霍尔 sensorsm、而不支持编码器。  TI 是否有 任何具有传感器电机的套件? 我想运行 InstaSPIN 实验 13x。  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    instaSPIN-Motion lab12x/13x 仅支持编码器。 Teknic M-2310P-LN-04K 电机可用于 DRV8312套件或 DRV8301套件、是默认电机。 您可以从 TI-eStore 订购电机。