This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:TMS320F28069上的 BiSS-C 库

Guru**** 2349180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594433/c2000ware-biss-c-library-on-tms320f28069

器件型号:C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

嗨、大家好、

我能否在 TMS320F28069 CPU 上使用"C2000位置管理器 BiSS-C 库"。

谢谢 Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为 BiSS-C 库用户指南、它只能由 TMS320F2837x 支持、不能在 TMS320F28069上使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming、

    但是、您确定吗?TMS320F28069也是 C2000 CPU。 为什么不可能呢?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BiSS-C 库需要 CLB 外设来支持它、TMS320F28069没有这个外设。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    请参阅以下文章、了解更多详细说明。

    e2e.ti.com/.../1708743