您好!
为了开发项目、我在拥有我们自己的硬件之前使用 controlCARD F28377D。
我使用了集成 JTAG 调试器 XDS100、现在我使用的是 Blackhawk USB560 v2。
然后、我在 CCS v7下编译和刷写软件。
controlCARD 全部正常运行、插入到主板 IDDK 上、我在该主板上添加了一些部件、如7段显示屏。
但是、现在、当我刷写电路板时、使用调试器运行是可以的。 因此、我关闭电路板电源、拔下 JTAG 链路、然后打开电路板电源、我希望最后一个闪存软件"独立"运行。
但不会! 不运行、不通过串行发送数据、不管理显示7段。 比如没有执行任何代码。
在"独立"模式下运行电路板时、我错过了哪些内容?
谢谢你