This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F2837xD 器件能否同时使用死区模块和高分辨率相移?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594385/tms320f28377d-can-f2837xd-device-use-deadband-module-and-high-resolution-phase-shift-simultaneously

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

F2837xD 是否可以同时使用死区模块和 TBPHSHR?
我的客户希望生成具有死区模块的互补 PWM 并实现高分辨率相移。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    同时使用 TBPHSHR 和 HR 死区没有限制。 客户应该能够做到这一点。

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris - San、

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    Sasaki