This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CCS v7 Resource Explorer 缺少用于 C2000的 TI-RTOS

Guru**** 2578875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594206/rtos-ccs-v7-resource-explorer-missing-ti-rtos-for-c2000

工具/软件:TI-RTOS

在 CCS v7 Resource Explorer 中、没有用于 C2000的 TI-RTOS 部分。  是否仍然支持?  它似乎是最新的直接下载: software-dl.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要对它进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新...

    适用于 C2000的 TI-RTOS 实际上应该被称为"适用于 C2000 Concerto 的 TI-RTOS "。 它支持其他 C28x 器件、但仅支持 Concerto 的示例。 对于其他基于 C28 RTOS 的示例、我们将人员指向 SYS/BIOS 产品。

    因此、我们正在辩论是否将适用于 C2000的 TI-RTOS 放在 Resource Explorer 上。 我们担心、将适用于 C2000的 TI-RTOS 放入 CCS v7 Resource Explorer 会使非 Concerto C28x 客户进一步困惑。

    不过、答案很简单、是的、支持适用于 C2000的 TI-RTOS。