This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:用于 InstaSPIN BLDC 和 FOC 的 Piccolo 器件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28033, INSTASPIN-BLDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594485/instaspin-bldc-piccolo-devices-for-instaspin-bldc-and-foc

器件型号:INSTASPIN-BLDC
Thread 中讨论的其他部件:TMS320F28033controlSUITE

InstaSPIN 主页显示 InstaSPIN 由 Piccolo 器件 ROM 中的特殊库启用。 我计划使用 InstaSPIN-BLDC、并且最初选择了 TMS320F28033。 您能否确认此器件能够支持 InstaSPIN-BLDC? 将来可能有兴趣升级到使用 FOC、那么是否需要使用 F28026/7F、F28052/4F 或 F28062/8/9F? 我是否仍然能够将 InstaSPIN-BLDC 与这些器件一起使用、或者 ROM 是否仅具有 FOC 软件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、controlSUITE 中的 InstaSPIN-BLDC 示例适用于任何 Piccolo 器件。 无需将特殊 ROM 预加载到器件上即可使用 InstaSPIN-BLDC。 如您所示、InstaSPIN-FOC 仅在具有"F"后缀的器件上可用、而 InstaSPIN-MOTION 仅在具有"M"后缀的器件上可用。 也就是说、InstaSPIN-BLDC 可用于为 InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION 启用的任何器件

    肖恩