This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:位置管理器 SPIB GPIO 映射

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594497/tms320f28379d-position-manager-spib-gpio-mapping

器件型号:TMS320F28379D

你好、冠军

客户提出的一个问题需要您确认:

位置管理器在 GPIO24~GPIO27中使用 SPIB、客户是否可以更改到其他 GPIO 的映射、如 GPIO58~62?

应将哪个 GPIO 接口固定为在位置管理器中使用、或者可以根据硬件配置进行更改?

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    是-引脚映射可由客户更改。 示例中提供的映射特定于 IDDK 套件。

    Bharathi。