您好!
我在使用 TMS320F28035的 Flash_Program 函数时遇到错误。 错误代码为 STATUS_FAIL_PROGRAM (30)、我不知道如何操作
找出原因。
我正在尝试对 EEPROM 进行仿真、如"应用报告 SPRAB69–2009年9月"中所述。 出现错误
当进入 F280xx_EEPROM.c 中定义的写入函数时
状态= Flash_Program (Page_Pointer、Page_Status、Length、& ProgStatus);
(状态在 CAN 消息内部发送以进行调试)
另一方面、在 Code Composer Studio 中使用调试模式时、一切工作正常。
我可以在没有 Flash_Program 错误的情况下写入仿真 EEPROM (连接了调试器)。
在 Code Composer Studio 之外,Flash_Program()函数在中的函数内不起作用
F280xx_EEPROM.c 文件、但它在引导加载程序内部工作。 因此、我认为没有时序问题。
您是否知道原因是什么?
此致
Hendrik