This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:如何复位和 ARM M3 DCSM

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594232/f28m35h52c-how-to-reset-and-arm-m3-dcsm

器件型号:F28M35H52C

大家好、我很难处理 M3 DCSM 解锁序列...

我要做的是在设置 CSM 武装(位11)的情况下将安全性重置为干净状态。

我尝试通过首先设置 FORCESEC 位、然后对密码位置执行虚拟读取来进入此状态。 当使用 JTAG 仿真器执行时、这似乎起作用、但是当我从 MCU 中的非安全 RAM 运行相同的序列时、我无法将 CSM 连接到 ARM。 下面是测试代码和调试输出。 我必须缺少一些基本的东西。

遗憾的是、《技术参考》在 DCSM 主题上非常模糊。
是否还有其他应用手册、或者可能还有一些示例代码可与我分享?

谢谢!

调试终端:

CSM status before forcesec:0x00001F80
CSM status after forcesec:0x00000460
OTPSECLOCK:0x00FFFFFF
CSM status after OTPSECLOCK read:0x00000460
CSM status after password read:0x00000440 

代码:

volatile unsigned long status、temp;

//禁用保护
HWREG (SYSCTL_MWRALLOW)= 0xA5A5A5;

status = HWREG (csm_base + DCSM_O_Z1_CR);
debug_write_string ("HWesec 之前的 CSM 状态:0x");
status = HWREG (status);dcsm_write_texcr



(


+ tebug_cr_1)



;tebug_r_cr"(0xESCR/d"(+ tebug_cr"= 0x_r_r_r_r_ble/d_ble/dcsm);tebug_cr"(+ tebug_r_r_cr"(0xESCR/d_r_r_b_/dcsm);tebug_r_cr_cr"= 0xESCR/d_b/d/ t/tebug_r_r_/dcsm);tebug_r_r_r_r_ // OTPSECLOCK in OPT
status = HWREG (csm_base + 0x120);// OTPSECLOCK 寄存器

debug_write_string ("OTPSECLOD3



:0x");debug_write_long (status);debug_write_string ("\n"r);status = HWREG (dcsm_base + dcsm_write_d1







);HWRECO_offset = z_d1 + tebug_cr_while (z_regist_regist_offset);HWREG_while + z1_offset + z_offset + z_set + z1_swcs_set + z_set + t_set + z_set + z_offset + z_set (z_set + t_set)+ tor_set + z_cr_set

状态= HWREG (csm_base + dcsm_O_Z1_CR);
debug_write_string (密码读取后的 CSM 状态:0x");
debug_write_long (status);
debug_write_string ("\n\r"); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从何处读取密码位置无关紧要。 您能否确认解析的地址位置是否与密码位置正确?
    此外、您不必读取 OTPSECLOCK 位置即可对器件进行 ARM。 这不会被 FORCESEC 重置、因此请删除该值、并且只读取密码位置。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、感谢您的回答。 我删除了 OTPSECLOCK 读取并仔细检查了地址。 仍然没有成功。 您是否有一些证明重新布防 CSM 的已知良好示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 问题已解决。 我启用了数据缓存和预取。 这似乎干扰了布防序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 了解您的问题是否已解决。

    Vivek Singh