请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 尊敬的 TI 社区:
我目前正在尝试刷写到 TMS320F28377S 中。 我正在使用 XDS100v2 JTAG 仿真器。 CCS 检测会验证连接是否成功。 我也可以将程序刷写到 LaunchXL-F28377S 板上、这一点没有问题。 当我尝试调试我的实际项目时、我收到以下错误:
C28xx_CPU1:GEL 输出: 存储器映射初始化完成 C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0xC0CC)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.579.0) C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.579.0) C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0xC0CC)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包6.0.579.0) C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态 C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00130@程序:目标未连接 C28xx_CPU1: 写入 PLL 值时出错。 (闪存算法返回错误代码)。 操作已取消。 C28xx_CPU1:文件加载器:存储器写入失败:未知错误 C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\Brenden.go\Desktop\spectro Rev. B\spectro_B - Project Workspace\EIS_Drive_Utility_REV_B_EVAL_Board\Debug\EIS_Drive_Utility_REV_B_EVAL_BOAR.LOAD 失败: C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取寄存器 PC:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005F800@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005FC00@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:错误 无法写入0x00000@程序:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:当目标断开连接时无法启用 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1 : 闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_en.alG C28xx_CPU1时无法运行目标:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1 :闪存操作期间发生错误 无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D22E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:错误发生在闪存操作期间:无法读取0x0005D22E@数据 目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D208@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D208@C28xx_CPU1数据:未连接 C28xx_CPU1 闪存操作期间发生错误:无法读取0x0005D222@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D222@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D214@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误: 无法读取0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x0005D20E@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:错误发生在闪存操作期间:无法写入0x0005D20E@数据 目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000@程序:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:目标断开连接时无法启用 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法读取0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1: 闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:在尝试执行 pwrite_dis 时无法运行目标 C28xx_CPU1:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入0x00000064@数据:目标未连接 C28xx_CPU1:闪存操作期间发生错误:无法写入寄存器 PC:目标未连接
我不确定问题是什么。 我最近将 TMS320F28377S 替换到了我的项目中、并且是第一次对其进行测试。 在过去、我的一个项目合作伙伴能够使用 JTAG 连接器将闪烁的项目闪存到芯片上、很明显它能够正常工作、因此我不确定问题是什么。