This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 MATLAB 中 F28069的 ADC 转换器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593275/adc-converter-for-f28069-in-matlab

您好!

我正在处理逆变器的数字控制。 我是新的微控制器用户。 我能够在开环中运行三相逆变器。

我很难进行闭环控制。 当我从函数发生器向 ADC 馈送直流信号到 ePWM 时、它将生成振荡的 PWM 信号。 如何修复此振荡 PWM 信号。 我的 PWM 频率为1.25kHz。 下面是一些屏幕截图。  提前感谢您的帮助。