This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:IPD-HFI 调优/电机凸极确定

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593695/drv8301-69m-kit-ipd-hfi-tuning-motor-saliency-determination

器件型号:DRV8301-69M-KIT

大家好、

我已经完成了大部分实验、并对电机进行了良好的识别、并对速度控制器进行了调优。 我想使用 HFI、因为我想以低于100 RPM 的转速(可能是10 RPM)运行电机。 FAST 估算器开始进入本底噪声、并且无法获得足够的反电动势、电机在低速运转时会产生很大的振动。

我有一个相当大的电机、具有非常大的齿槽扭矩。 我认为这是一个相当突出的电机、但我肯定不是专家。 是否有任何方法来测量凸极?  

我已经在 lab21中输入了尽可能多的参数、并且我根本无法旋转轴。 在低 HFI 增益下、我只让电机以 HFI 频率(~625Hz)唱歌。 如果我增大测量振幅、它就会变得更大。 我尝试了0.1粗调和0.05精调、但仍然可以听到。 这是正常的吗? 我已将增益增加到~30-50范围、并且轴会剧烈振荡。 明天我将接触电流探头、因此我不太相信振幅不会使定子严重饱和。  

调优 kspd 时、提到 gThrottle、但它不在 user.h 文件中。 我是否需要在表达式观察窗口中调整此值?

您知道电机为什么不会移动吗? 它通常位于那里并座头。 我已经为从 HFI 返回的角度添加了一个手表、它看起来至少是稳定的。 它不应该尝试移动吗?

此实验似乎仅针对扭矩控制进行设置。 移植到 SpeedTAC 控制有多困难?

我知道有很多问题、但如果尝试帮助我、我将不胜感激!

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、电机制造商在电机规格中提供 Ls_d 和 Ls_q、显示凸极比。 注入电流频率和振幅很重要、因此 excFreq_Hz、lpFilterCutOffFreq_Hz、hpFilterOffFreq_Hz、iqFullScaleFreq_Hz、 需要根据电机设置一个正确的值、以实现 EXMag_粗略_pu 和 EXMag_精细_pu。
    您可以将其移植到 SpinTAC 速度控制、请参阅 lab6/lab13。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的意见、我对此表示赞赏。 我将联系电机制造商、但我怀疑他们没有此信息。 我想知道是否有方法来测量它、即使我有 LCR 表。

    我觉得 TI 应该提供更多有关如何启动 IPD/HFI 解决方案的提示和步骤、但我确认他们不想支持、除非您是主要客户。

    我确实有霍尔传感器、但我发现低速速度纹波相当差。 我想、除非有更多的人向 TI 表达足够的兴趣、他们可能会重新考虑自己的立场、否则我只能与他们生活在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为用 LCR 测量 LD 和 LQ 是不可行的、因此很难这样做。 我们目前不支持去耦 LD/LQ 识别、目前也不建议使用这种方法。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人想获得 HFI 支持、请+1此帖子、TI 可能会尝试继续保留。

    建议的想法:

    1) 1)如何识别具有凸极的电机。 也许可以使用支持的开发板进行独立的 LQ/ld 测量?

    2)调优提示、提示、屏幕截图等将非常出色;给定(1)证明"高效"凸极。

    斯蒂芬