请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INSTASPIN-BLDC 从上电到电机准备好在我们的应用中旋转的时间、我需要尽可能缩短。 理想情况下、从"钥匙打开"到电机准备旋转的时间、该时间应小于= 1秒。
我可以减少多少偏移重校准和 RsRecalc? 我知道代码中该在哪里执行此操作(基于 Lab4b)、但哪种最短时间足以实现可靠的计算?
- 偏移重新计算-所需的最短时间是多少?确定最短时间的标准是什么?
- RsRecalc - RsRcalc 期间电流斜坡的用途是什么?
- RsRecalc - RsRecalc 结束时交流电流衰减的作用是什么?
- RsRecalc -是否可以仅使用恒定直流电流来计算 Rs?
我附上了示波器跟踪、以帮助显示情况。 您可以看到、现在的时间为~4秒、我需要将时间减少到< 1秒。