This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:C2000

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593959/compiler-tms320f28377d-c2000

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我对 TMS320F28377D RAM 存储器有疑问。 数据表上显示、它在 RAM 上具有204K 内存  
我要做的是在 C 代码中生成正弦波的数量、该存储器是否足够我这么做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法根据您对项目的描述猜测您将使用多少内存、但我无法想象您在内存不足方面会遇到任何问题。 您还将拥有1024K 闪存。

    惠特尼