This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:初始化问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594086/tms320f28335-initialization-question

器件型号:TMS320F28335

您好!

我的客户在光伏逆变器中使用了 TMS320F28335。 启动时有时会发生初始化错误。 故障率:5%

详细信息、

启动时、初始化程序 出现错误。 例如、我们将变量设置 为0、但在启动后、变量更改为1。    加载 程序时可能出现错误。

但在硬件复位后仍然可以。 复位时间为200ms。

 启动过程中是否有任何衰减、正确的启动过程是什么?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔什

    除了避免使用引导 ROM 使用的 RAM 或其他保留的 RAM 并具有适当的引导模式引脚设置之外、我没有看到任何来自器件引导 ROM 的需求。 但是、如果上述任何一项存在问题、您应该会看到更大的故障率。

    因此、我不确定为什么在少数部件上变量变为"1"、您必须调试变量变为"1"的根本原因、才能找到有关其发生原因的更多详细信息。

    此致

    Santosh Athuru