This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:VCU2 FFT 示例代码的 goldenOutputQ15输出数据。

Guru**** 2347960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593716/tms320f28377s-the-goldenoutputq15-output-data-of-vcu2-fft-example-code

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

在 VCU2 FFT 示例代码中、我们将输出与 goldenOutputQ15数据进行比较。

您是否知道 goldenOutputQ15输出数据来自何处? 来自 Matlab?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我写信告诉您、C2000团队成员已被分配到此帖子、应该很快回答。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    不是、它不是 MATLAB、但您可以使用定点工具箱对这些算法进行建模。 我们有一些内部 Visual C++项目来测试这些算法。