This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375S:编程时钟源

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/594020/ccs-tms320f28375s-clock-source-for-programming

器件型号:TMS320F28375S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

         我们正在使用 Delfino 375s 控制器、并且由于控制器正在检测缺少时钟、即使时钟源存在、我们也会面临 OSCCLK 问题。 在这个问题期间、当我们尝试对目标进行编程时、CCS 会在多次尝试中显示缺少时钟位的设置状态、并且需要清除时钟位以锁定 PLL、之后程序会转储到目标中。 因此,我对这个问题有以下疑问


在 Piccolo 6x 系列中、即使没有外部振荡器、我们也能够转储代码、我们认为 JTAG clk 就足够了。 这375s 控制器为什么不会发生同样的情况

2.在 sysctrl.c 中,我们没有在无限循环中使用服务狗,它在 PLL 锁定之前执行(看门狗未启用)。 使用看门狗时情况是否有所改善、或存在另一个问题、请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    默认情况下、INTOSC2是复位后的时钟、直到应用代码将时钟源更改为其他时为止。 您是否说您无法加载代码、或者您可以加载代码、但您的时钟设置代码指示缺少时钟? 如果是后者、您能否发布代码中配置时钟的部分?