This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593242/tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

当我尝试针对28027运行实验2b 时、电机发出嗡嗡声。  

情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 gMotorVars.EstState 变量、如果状态为 EST_State_RoverL 且电机未运行、这是正常的。 如果识别电流和频率处于其他状态且电机运行不平稳、则需要在 user.h 中更改其识别电流和频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机运行平稳、完成识别。 它是一个低电感电机、因此我使用实验2c。

    完成识别后、gMotorVars.Flag_Run_Identify 恢复为0、现在我尝试将其恢复为1以运行电机、电机将完全不会运行。

    请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 lab02c 识别电机参数、然后在 user.h 中输入这些参数 最好使用 lab05b 或 lab10a 来运行具有已识别参数的电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的识别过程中、定子在识别电感时停止旋转。 我得到 e-12中的电感值、我发现这是非常错误的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个错误的值。 在磁通和 LS 识别状态期间、电机平稳运行。 您需要在 user.h 中调整 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT、USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT 和 USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz、以使电机以良好的电流波形平稳运行。