This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:引脚映射和 PWM 通道

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593862/tmdsdock28379d-pin-map-and-pwm-channels

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DcontrolSUITETMDSCNCD28379D

您好!

(1)我们正在尝试 对 Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3进行一些编程、目前无法找到引脚映射。 在 controlSUIT 文件夹中、我们只能找到 28377D 的引脚映射。 是否有人可以向我们展示引脚映射或在哪里找到引脚映射?

(2) 我们可以从 Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3访问多少个 PWM 通道? 我们 的应用中需要 TMS320F28379D 的所有24个 PWM 通道。

非常感谢!

此致、

邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junfei 您好、

    您可以在以下目录中找到该文档:
    .\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3\

    看起来您应该能够输出全部24个通道(ePWM1 - ePWM8被标记并且 ePWM9 - ePWM12可在 GPIO16-GPIO23上输出、这些 GPIO23可用)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)是的、我们找到了该文件。 为了进行确认、我们从28377D 文件中获取了引脚布局、尽管我们使用的是28379D、对吧?

    (2)我们正在尝试将 TMDSCNCD28379D 实验板套件连接到 CCS 并构建配置文件。 我们将 AJ1 USB 端口连接到计算机、但 CCS 无法识别它。 我们是否应该将所有三个 USB 端口(以及"mini USB"和"Power Only J17")连接到计算机?

    我们已根据数据表配置了电路板上的开关。

    非常感谢!

    此致、

    邓俊飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junfei、

    1)是的、您可以使用"377D 原理图"、器件之间的引脚分配是相同的。

    2) 2)您使用的是哪个基板?

    • 如果您有一个普通基站(C:\ti\controlSUITE\development_kits\~ExperimentsKits\120or180pin_HSEC_DockingStn-HWdevPkg_v1_1\R4_1)
      • 如果您只有基站和外部仿真器(14引脚 JTAG 连接到 J2)、请确保 A:SW1位置1处于 OFF 位置。 并将 mini-USB 插入 J17进行供电。
      • 如果仅使用 USB 电缆  
        • 通过 controlCARD 上 J8中的 micro-USB 电缆或基站上的 J17 (S1处于 USB-ON 位置)供电、并通过 mini-USB 连接到 controlCARD 上的 A:J1。 确保 A:SW1位置1处于 ON 位置
      • 通过5V 桶形插孔供电( 基站上的 J1)。 将 Mini-USB 连接到 controlCARD 上的 A:J1、其中 A:SW1位置1位于 ON 位置。

    这是否有帮助?

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以正常工作。 非常感谢!