This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:Concerto F28M35通过 MQTT 连接到物联网服务器?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593758/ccs-f28m35h52c-concerto-f28m35-connect-to-iot-server-via-mqtt

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试 使用 Concerto 卡(M3)通过 MQTT 协议(如 C3200 simplelink)连接到物联网服务器。

但 Concerto 仅支持 lwip 1.3.2、这没有 MQTT 协议。

那么、可以这么做吗?

我的另一种方法是通过 I2C 或 UART 与 Arduino uno 连接、并将数据发送到服务器、但这是一种非常浪费的硬件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以调整代码并拥有足够的 RAM 来处理数据消息、我看不到您无法在 Concerto M3上移植/运行协议的任何原因。

    作为 TI 示例的一部分、我们选择了最常见的用例和协议、为各种用户提供服务。 您还可以查看 TI NDK 的示例

    此外、您还可以查看 TI-RTOS 团队(processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS_Support)为 Concerto 提供的网络支持 (如果他们能提供更多见解)。

    此外、请查看 Tiva 系列(TM4C)中的网络示例、软件应可移植到 Concerto M3。

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、
    我搜索了几天、但很难从头开始。