This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:F280049 DAC 输出下拉电阻器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593353/tms320f280049m-f280049-dac-output-pull-down-resistor

器件型号:TMS320F280049M

你好、冠军、

F28377 DAC 输出具有50K 下拉输出电阻器 RPD、但我在 F280049M DAC 框图中找不到它。 您知道 F280049M 有没有吗?

为什么 F28377会添加该下拉电阻器?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    在 F2837x 和 F2807x 器件上、即使在禁用时、DAC 仍会加载引脚、因此实际上存在一个下拉电阻器。 在 F28004x 器件上、我们增加了额外的多路复用功能、可在禁用 DAC 时隔离该寄生电阻。 您不必担心 F28004x 上的这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    什么意思是"即使禁用时仍会加载引脚、因此实际上存在下拉电阻器"? 为什么它应该添加一个50K 下拉电阻器?

    谢谢!

    BR

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    在 F2837x 和 F2807x 器件上、即使 DAC 被禁用、它仍然物理连接到引脚网络。 没有用于隔离它的多路复用器或开关。 因此、DAC 的内部架构会在引脚上产生寄生负载。 这大致相当于50kOhm 下拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    非常清楚! 谢谢!