This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:有关 C2000功能安全的一些问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593623/tms320f28075-some-questions-about-c2000-function-safety

器件型号:TMS320F28075

大家好、

我的客户希望在直流/直流产品上实现功能安全、他们的目标是 ASIL C、并且对我们的2807X 2837xS 和28004X 感兴趣。

他们想要控制这些 MCU 是否通过了 ASIL B 或 C、D 如果是、这些 MCU 何时通过?

如果他们使用我们的 C2000实现功能安全、我们是否可以为他们提供符合 AUTOSAR 标准的 MCAL。如果是、是否对他们免费?

我不熟悉这一主题,因此可能不会描述具体问题,请原谅我。