This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:如何在 F28027上实现 PI 控制器以及代码结构如何?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592601/ccs-tms320f28027f-how-to-implement-pi-controller-on-f28027-and-how-is-code-structure

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名大学生。 İ 是 C2000和编解码器的新产品。 我有一个关于电力电子学的术语项目。 目前、我正在使用具有反馈系统的降压转换器(值;Vin=7-12V、Vout=5V)。

我 可以使用功率计更改占空比并获得可变输出电压。 但 我希望在输入电压发生变化时获得恒定的输出电压。 我尝试了很多地实现 PI 控制器、但是我无法建立代码结构。 我已完全搜索 controlSUITE。 是否有人针对此问题提供了适当的示例代码。

此致。

Ataka