This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:代码错误是这样吗?

Guru**** 2589005 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593543/launchxl-f28377s-miss-coding-is-this

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

在“Example_2823xGpioSetup”示例代码中,在 example_2823xGpioSetup.c 文件的第532行,它似乎应该是 GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3;//异步输入而不是 GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3;//异步输入= 3;/右对角

最棒的

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在哪里查找此示例代码(软件包)?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 leaset 中、c2000ware 和\controlSUITE\device_support\F2833x\v133\具有此类代码。
    我认为所有相同的文件名都具有这样的代码。

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到了。 是的、这似乎是一个错误。 我将让我们的团队了解这一点。 感谢您的反馈。

    BTW、我建议您更新 controlSUITE、以便您拥有包含所有修复程序的最新软件。

    此致、
    Vivek Singh