This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:Piccolo F2803x 控制卡的基本软件包

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593551/tmdscncd28035-basic-software-package-for-piccolo-f2803x-control-card

器件型号:TMDSCNCD28035
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

你好!

我将使用 Piccolo F2803x 控制卡(TMDSCNCD28035)来控制电源转换器。 我想知道在哪里可以找到包含所有必需的头文件和源代码文件的基本软件包。 以便我可以使用它来修改我要使用的外设的主文件和其他相关源文件。 如果我获得基本软件包、那么可以首先对用于生成 PWM 的 DSP 进行编程、然后执行 ADC、然后针对特定应用场景缓慢地进行编程。

非常感谢您的建议和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir、

    安装 controlSUITE 时、您可以在以下地址找到所有示例和接头:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130

    -Kash

    如果我的帖子回答了您的问题、请单击"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加到 Kash、如果您使用的是 CCS v7、我建议您使用 C2000ware 中提供的示例、而不是 controlSUITE。
    C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2803x