This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/INSTASPINFOCMOTORWAREGUI:速度降低40%!!

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592574/ccs-instaspinfocmotorwaregui-speed-off-by-40

器件型号:INSTASPINFOCMOTORWAREGUI
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 TMS320F28069中使用 INSTASPIN  来运行定制的35kW 逆变器(50kHz 开关频率)。 我们希望运行一个120000 rpm 的小型1极对涡轮机。 我使用的是 Motorware 15中的实验5e 的修改版本。

我知道我已经使用了相当旧的 Motorware 版本、我应该更新某个时间、但现在我想出于传统原因继续使用该版本、除非此版本存在一些已知缺陷。

到目前为止一切都很好。 我们可以加快电机速度、在电机上施加一些扭矩、改变方向等。 只有一个问题、由于某种未知原因、报告的速度降低了40%!!

例如、我可能会将涡轮增压机旋转至10000 rpm、逆变器报告的转速将为14000 rpm (我们使用外部旋转变压器来检查转速)。 此外、我们还对逆变器的相电流和角度进行了范围划分、它们看起来都很好、频率也合适。

我曾看到 FAST 分别估算角度和速度的某个地方、因此我想这种情况可能是正确的、而另一种错误的。  

为了获得速度、我使用 EST_getSpeed_krpm 函数。

有什么线索或想法来说明为什么会发生这种情况? 哪些参数会影响速度估算?

此致、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 user.h 上发帖让我们了解一下?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中包括:

    e2e.ti.com/.../8540.user.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是修复了它。 出于某种原因、机器的 USER_MOTOR_Rated 磁通值是其实际值的两倍、这会影响速度估算。 现在、它工作得非常完美。