This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:直流总线在线变化时的电压偏移问题

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592993/tms320f28062f-voltage-offset-question-when-dc-bus-change-online

器件型号:TMS320F28062F

你好、冠军

客户提出的问题:

在离线模式下、InstaSPIN 计算实际直流总线上的电压偏置、然后在快速运行时减去在线状态以获得电机角。  

但是、如果电机在线运行时直流总线的电压变化在100~300V 之间、那么电压偏置是否也会基于此变化呢? 或者快速处理该条件以获得正确的 BEMF /角度。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压偏移用于三相电压采样电路的差值、不取决于直流总线电压。 在 FOC-Clark 变换中将消除直流总线电压变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yanming。