This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:位置管理器 EnDat2.2 8/16MHz 时钟速率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592796/tms320f28379d-position-manager-endat2-2-8-16mhz-clock-rate

器件型号:TMS320F28379D

我´m 在评估板 IDDK R2.2.1上与 TMS320F28379D 进行合作、并使用控制套件中的位置管理器软件。 我们希望根据 SPRUI35使用 EnDat22库。 在文档中、建议仅使用8MHz 时钟速率、但根据 HEIDENHAIN EnDat2.2、该时钟速率定义为高达16MHz。 为什么不能使用16MHz? CLB 或软件库中是否存在限制? 未来是否有可运行16MHz 时钟速率的更新 EnDat22库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sterie、

    您的理解是正确的。 C2000器件当前不支持16MHz 运行。
    我们可能会在未来的器件中支持此功能、在此阶段没有计划在 F28379D 上支持16MHz 运行。
    到目前为止、我们没有16 MHz 的 EnDat22库。 谢谢你。

    Bharathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bharathi、

    感谢您的回答、因此我们将为我们的应用使用8MHz 时钟速率。