This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:VREGNZ 过压

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593209/tms320f28065-vregnz-overvoltage

器件型号:TMS320F28065

您好!

在 TMS320F28065数据表中、我阅读了有关 VREG 和过压保护的内容:

 

 

但在第5节中、我找不到任何过压保护规格。

我还查看了技术参考手册、但没有找到任何解释。 在我的客户电路板中、他们使用内部 VREG、并启用 BOR。 如果3V3电路出现故障(器件电源电压)、器件电源电压将上升至8V。

在这种情况下、他们需要知道:

  • 此保护的工作限制是多少?
  • 过压保护是否正常工作?
  • 它们是否可以在此状态下保持稳定?
  • 如果这种保护失败、会发生什么情况? 电源是否存在短路?
  • 在这种情况下、CPU 的 PC 是否停止?  

提前感谢、

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    这是一个涉及 F2802x、F2803x 和 F2806x 器件的有趣主题。 如果使用内部 VREG、则存在内部 BOR 和 OVF 监视器。 但是、我们没有指定阈值、因为它是在内部处理的、并且没有与阈值相关联的修整。 这些阈值超出建议的工作条件、因此我们确实保证阈值超出工作范围、但如果 VDD 中断了工作条件、则无法保证器件正常工作。
    在上述语句中需要注意的一个非常重要的注意事项是 VDD 由内部稳压器进行调节。 只要 VDDIO 电源保持在运行条件下、VDD 将在其运行限制范围内运行。

    虽然有一个 VDDIO BOR 跳变点、但它也在电源的运行条件之外。 因此、我们无法保证器件将在最低2.96V 的电压下保持正常运行 我们只保证 BOR 将在2.5V 至2.96V 之间的某个点跳闸、从而导致器件复位。

    以上都是一个很长的说法、即如果客户担心过压故障、他们应该在 VDDIO 电源上有一个电压监控器、以确保它不会超过工作限制。 为了确保额外的安全性、客户还可以在 VDD 电源上添加一个外部监控器、以确保器件能够以预先确定的方式处理过压或欠压情况。 超出工作条件的应力可能会开始使器件降级。 超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久损坏。


    如果您有其他问题、请告诉我。

    **为清晰起见,进行小编辑