This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2810:Mac Sierra 上的 CCS V7

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593004/ccs-tms320f2810-ccs-v7-on-mac-sierra

器件型号:TMS320F2810
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我已经在 Mac Sierra 笔记本电脑上安装了 CCS V7。 我可以创建 ARM 和 MSP430项目、但不能创建任何 C2000器件。

如何安装 C2000套件。

其他主题中建议的方法似乎不适用于 CCS 7。

谢谢、srini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raja、

    您是否尝试在 Resource Explorer 中导航 C2000ware?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    对于 F281x、该软件包包含兼容的示例和文件 :www.ti.com/.../sprc097
    该器件不在我们的主要 controlSUITE 或 C2000Ware 包中。

    如果您甚至无法创建项目、您是否在 CCS 安装期间选择了 C2000? 您可能需要重新安装并选择 C2000。

    此致
    Chris