This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI 连接问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/593224/ccs-tmdshvmtrpfckit-hvmtrpfckit-pm-aci-gui-connection-problem

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

工具/软件:Code Composer Studio

我不运行软件 HVMTRPFCKIT-PM-ACI-GUI.exe、

我尝试使用2台不同的计算机、Windows 10 (amdx64)和 Windows 7 (酷睿 i7)。  

套件带有黄色卡。

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种控制卡? F28035? 通过"黄色卡"、您是指黄色 PCB 吗?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    是的、这是一个黄色的 PCB、我将使用 F28035。

    大家好